您好!
对于88VDC 至20VDC 的转换应用、我们正在考虑使用 TPS40210。
根据 TI 网站上提供的计算表、我们已经计算了电感和其他值、我们使用可用的 PSpice 模型在 LTSpice 中进行了仿真、但未获得预期结果。
请查看以下原理图以及生成的波形。


绿色波形:Vout
蓝色波形:栅极处(根据计算结果预期为48%占空比)
通过其他 IC (Analog Devices make)、我们可以按预期获得适当的输出。 请查看下面的波形。

在上图中、可以看出我们获得了稳定的频率和占空比、这与我们的计算结果也匹配、我们希望 TI IC TPS40210具有相同的输出。
请查看上文的设计帮助、了解我们如何获得适当的结果。 您最早的反应非常可观。
谢谢。此致、
桑吉特
L&T 技术服务