This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200A:内部电阻?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27200A, UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328628/ucc27200a-internal-resistance

器件型号:UCC27200A
主题中讨论的其他器件: UCC27210

大家好!

UCC27210D 是 EOL 且我们想将其替换为 UCC27200ADR、但在 UCC27200ADR 中、没有内部电阻相关信息、用于计算驱动器的预期损耗。

有人能帮我解决这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您提出有关 UCC27200A 的问题。

    您参考的 UCC27210数据表是否有 UCC27200A 数据表中未包含的特定规格?

    没有关于整个驱动器的"内部电阻"规格。

    对于功率耗散计算、与在 UCC27210数据表的第9.2.2.5节"功率耗散"中执行的相同计算适用于 UCC27200A 和其他半桥驱动器。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的回答。

    UCC27210规定功率耗散由内部电阻(0.9 Ω)和外部栅极电阻分摊。

    UCC27200A 未陈述此类内部电阻。

    因此、我很难确定封装内部耗散了多少功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    在功率耗散方面是正确的。 此电阻额定值为驱动器输出级内部 FET 的 RDS (ON)。 可根据数据表中第7.5节"电气特性"中的 V_LOL、V_LOH、V_HOL 和 V_HOH 值进行计算、其中 V_HOL 在100 mA 电流下的典型值为0.09V、因此 UCC27210的电阻为0.9欧姆。

    对于 UCC27200A、从数据表中的第6.5节"电气特性"的数据表中也可以看出这一点、其中 V_HOL 在100 mA 电流下的典型值为0.18V、因此对于 UCC27200A 为1.8欧姆。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔