This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:Bq76942

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328395/bq76942-bq76942

器件型号:BQ76942

尊敬的先生:

根据随附的配置文件、现在 OVP 和 UVP 无法正常工作、并附加了屏幕截图和配置文件。

  • 请 suggest.e2e.ti.com/.../TI_2D00_mail.gg.csv
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我注意到、您的 COV 阈值设置为80、转换为80*50.6mV = 4.048V。 电芯中有多个电压超过了该值、这可能是此屏幕截图中 CHG FET 关闭的原因。

    这不是预期的结果吗?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh:

    请向上滚动"位寄存器"部分以显示 OV/OV UV 保护。 这将指示这些引脚是否已触发。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙