This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 IC 在主机控制器断电时发生故障

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327842/bq76952-bq76952-ic-fails-when-power-to-host-controller-is-removed

器件型号:BQ76952

我在 我们的一个项目中使用 BQ76952、 主机控制器连接到 I2C 上的 BQ76952。  主机控制器有一个独立的电源(5V_ISO 和3V3_ISO)  

当电路板不使用时、到主机控制器的电源被关闭。

董事会在过去一个月工作正常,突然一个董事会失败。 以下是观察结果:

  1. 无 I2C 通信
  2. BQ76952升温
  3. REG18上的电压为0.6V

更换 BQ76952后、电路板  几个小时内运行正常 、之后出现故障。 (已尝试4次)

请参阅随附的原理图。

请提供关于这一问题的任何资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我觉得有什么东西会损坏器件。 现在、我们想了解其中的原因。 您是否看到任何短路的引脚? 或任何意外的电流?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有短接引脚、在多个板中会出现问题。

    VBAT 引脚中的电流在1.4mA (正在工作的 IC)附近、 由于 IC 损坏、因此为7mA。

    我们使用2V 电池、VBAT 处的电压约为32V。

    始终在电路板经过下电上电时观察到损坏(在下电上电期间电芯连接处于活动状态)。

    此致

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    下电上电期间会发生什么情况? 有什么程序? 您是否有日志?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    如何对器件进行下电上电? 通过 RST_SHUT 还是通过命令? 如果通过 RST_SHUT、您能否与我们分享原理图中显示控制该引脚的电路的那一部分?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    在进一步测试中、我们完成了以下

    1) 1)已卸下板上的所有主机组件。 只有 BQ76952处于活动状态。
    2) 2)从电路板中移除了其他5V 和3V3电源组件
    3) 3)仅通过电芯电压为 BQ76952供电。
    4) 4)当电池组上的负载切换时、IC 仍会造成损坏。

    经过进一步分析、发现了 IC 损坏的原因。

    1)系统中有多个模块、由 DC/DC 电源驱动
    2)直流/直流模块连接到电池组(60节)以提供输入电源。
    3)接通电源时,直流/直流模块在较低电池单元上感应产生负电压。
    4)组中显示较高负电压(-50V w.r.t VC0)的下部电池、持续时间短(150uSec)(附加的屏幕截图)。
    5) BQ76952的 VC0-VC16引脚会在短时间内出现负电压、并会立即损坏 IC。
    6)第一次损坏时、IC 上的热量较轻、直流/直流模块重复上电后、IC 热量快速增加。

    我们正致力于进一步分析和缓解该问题。

    此致
    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    多节电池是否会变为负值? 哪些引脚会变为负值? 接地基准是否与 IC 分开?

    我以前从未见过这样的负电压。 相对于电池输入、IC 接地可能会发生很大变化。 我们看到负电压大部分时候是由故障保护引起的、此时 VSS 和 VC0输入之间存在寄生电感/电阻。

    通常这也会影响 VC0、在这种情况下、我们建议使用肖特基二极管和齐纳二极管来保护 VC0引脚。  

    请告知我们您的分析结果。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙