我在 我们的一个项目中使用 BQ76952、 主机控制器连接到 I2C 上的 BQ76952。 主机控制器有一个独立的电源(5V_ISO 和3V3_ISO)
当电路板不使用时、到主机控制器的电源被关闭。
董事会在过去一个月工作正常,突然一个董事会失败。 以下是观察结果:
- 无 I2C 通信
- BQ76952升温
- REG18上的电压为0.6V
更换 BQ76952后、电路板 几个小时内运行正常 、之后出现故障。 (已尝试4次)
请参阅随附的原理图。
请提供关于这一问题的任何资料。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 我们的一个项目中使用 BQ76952、 主机控制器连接到 I2C 上的 BQ76952。 主机控制器有一个独立的电源(5V_ISO 和3V3_ISO)
当电路板不使用时、到主机控制器的电源被关闭。
董事会在过去一个月工作正常,突然一个董事会失败。 以下是观察结果:
更换 BQ76952后、电路板 几个小时内运行正常 、之后出现故障。 (已尝试4次)
请参阅随附的原理图。
请提供关于这一问题的任何资料。 
您好、Luis:
在进一步测试中、我们完成了以下
1) 1)已卸下板上的所有主机组件。 只有 BQ76952处于活动状态。
2) 2)从电路板中移除了其他5V 和3V3电源组件
3) 3)仅通过电芯电压为 BQ76952供电。
4) 4)当电池组上的负载切换时、IC 仍会造成损坏。
经过进一步分析、发现了 IC 损坏的原因。
1)系统中有多个模块、由 DC/DC 电源驱动
2)直流/直流模块连接到电池组(60节)以提供输入电源。
3)接通电源时,直流/直流模块在较低电池单元上感应产生负电压。
4)组中显示较高负电压(-50V w.r.t VC0)的下部电池、持续时间短(150uSec)(附加的屏幕截图)。
5) BQ76952的 VC0-VC16引脚会在短时间内出现负电压、并会立即损坏 IC。
6)第一次损坏时、IC 上的热量较轻、直流/直流模块重复上电后、IC 热量快速增加。
我们正致力于进一步分析和缓解该问题。

此致
普拉芬
您好 Praveen:
多节电池是否会变为负值? 哪些引脚会变为负值? 接地基准是否与 IC 分开?
我以前从未见过这样的负电压。 相对于电池输入、IC 接地可能会发生很大变化。 我们看到负电压大部分时候是由故障保护引起的、此时 VSS 和 VC0输入之间存在寄生电感/电阻。
通常这也会影响 VC0、在这种情况下、我们建议使用肖特基二极管和齐纳二极管来保护 VC0引脚。
请告知我们您的分析结果。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙