This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择适合高电流应用的 MOSFET。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16570Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328212/selection-of-mosfet-for-high-current-application

主题中讨论的其他器件:CSD16570Q5B

我正在寻找一种能够处理0到600A 电流、输入电压范围为0.4到1.4伏的 MOSFET。 您能建议一个具有极低导通电阻(RDS)或并联配置的 MOSFET 来实现这一方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhuvaneshwari、

    感谢您关注 TI FET。 TI 产品系列中的最低 Rds (on) FET 为采用5x6mm SON 封装的 CSD16570Q5B、25V NFET。 此封装能够实现约3W 的最大功率耗散。 我估计、若要传导600A 电流、至少需要并联10个 FET。 每个器件的估算导通损耗约为2.2W、这在封装的能力范围内。 FET 中的总损耗约为22W。 我假设 VGS = 10V (栅极驱动)、采用低侧开关配置(源极接地、负载连接在输入电压和 FET 漏极之间)。 如果栅极驱动电压为5V、则由于 VGS = 5V 时的导通电阻较高、因此需要更多并联 FET (共12个)。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您审核我的问题。 您能否向我提供有关如何估算并联配置中的 MOSFET 数量的公式。  感谢你在这方面的协助和指导 

    此致、

    布瓦内斯瓦里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhuvaneshwari、

    我使用了下面链接中提供的基于 Excel 的负载开关工具来计算 FET 的导通损耗。 该工具不允许并联 FET、但您只需将电流除以并联 FET 的数量即可估算损耗。 附件是假设有10个并联 FET (60A/FET)的预填充电子表格。 我不得不使用1.5V 输入电压、因为这是工具接受的最低值。

    https://www.ti.com/tool/LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC

    e2e.ti.com/.../LOAD_2D00_SWITCH_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev2.xlsm

    此致、

    约翰