This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176技术问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328648/lm5176-lm5176-technology-issue

器件型号:LM5176

您好!

我们将 LM5176用于直流/直流降压电路、现在有7个以上的电路板 LM5176可能会遭到损坏、因为我们将损坏器件更改为新的损坏器件、输出电压 正常运行;

请查看以下原理图和 SW 波形、向您推荐 LM5176损坏的原因、谢谢。

1、损坏器件与新器件电压对比:

e2e.ti.com/.../LM5176.xlsx

2. SW1和 SW2波形参见如下:

3. Schmatice 和 PCB laytou

e2e.ti.com/.../DCIN9_2D00_36V_2800_1_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../Schmatic.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否提供有关故障案例的更多详细信息:

    - 7个失败的电路板,没有?

    -具体的故障行为是什么? (例如输入电压、负载)

    -什么负载条件或什么可能触发故障?

    -任何运行没有失败的模式?

    -什么显示在上面的图-好/坏的单位 ?  它在另一个板上的状态是怎样的  

    Excel 工作表中显示了什么/ D531和 D147是什么?

    此致、

     斯特凡