This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:对于相同的电池、充电 LED 使 PCB 部分关闭

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309945/bq24232-chrg-led-some-pcb-on-some-off-for-same-battery

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件: BQ24230

您好!

我们使用 BQ24232制造了大量 PCB、其中包括电池内部 NTC、连接到 TS 引脚、如图所示。  R12未组装。
我在从批次中随机提取的25块 PCB 上使用同一电池测试了充电功能。  在某些电池上、LED 亮起;而在某些电池上、LED 熄灭。  

当输入连接到 USB 端口时、CHRG LED 短时间突发闪烁、这意味着 LED 正常、并组装 在 PCB 上的正确方向  

可能是什么问题?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在其中一些 LED 上有一些 LED

    只是为了说明一下、这是对 LED_CHARGE LED 的引用?

    当 LED 开关时、您能否分享输入电压、电池电压和 OUT 引脚电压?  

    此外、您能否分享电池 NTC 的规格(器件型号或电阻+ Beta 值)以及测试时的温度?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Juan,

    大约下周我会来到现场、然后我会进行测试并回复。

    愉快的周末  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:是的、LED_CHARGE LED。 电源正常 LED、连接到 USB 端口时处于打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太好了、我期待您的回复。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 的输入电压4.38V、电池电压4V
    当输入关断至0V 时、电池3.98V

    单节标准锂聚合物电池

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    输入电压似乎很低。 它接近 VINDPM 最小电压、因此器件可能因此而不充电。

    您能否尝试更高的输入电压来看看您是否可以实现更一致的充电行为?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怪异、因为 LDO 应该是5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     原理图中所有电阻器的值是否正常? 单节锂聚合物电池。 我在500mA 4510Ah 的各种尺寸电池上使用同一个电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChatGPT 回复:

    chat.openai.com/.../789706f0-de1a-4119-a9df-280022e46f68

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我更换了 LDO。 现在 Vin 针脚13测量的 Vin 为5.02V, 与以前相同。 当输入0V 时,电池切换为 Vcc 供电。 我向供应商询问了内部 TS 电阻器的值。 他们没有任何线索。 我希望他们在某个阶段作答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已找到此内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 IN 引脚上使用5V 电压时、充电器是否能够正常充电?

    您可以确认您的 IC 是 BQ24232还是 BQ24230吗? 原理图标签表示 BQ24232、但引脚15标记为"TD"而不是 ITERM。 该引脚可用作端接禁用引脚(BQ24230)或端接输入引脚。 如果这是 BQ24232、那么我建议使用电阻器来更准确地确定终止电流。

    根据您的电阻器值、ILIM 为463 mA、ICHG 为395 mA、快速充电计时器设置为6.3小时。

    您提供的 TS NTC 计算器可用于计算 NTC 的补偿电阻。 这些设置可能有效、具体取决于电池的 NTC 特性。 通常、如果您的电池具有103AT、则它不需要补偿电阻器、可以直接连接到引脚以实现正常的 TS 行为。 如果您不需要使用 TS 功能、那么您可以仅通过一个10k Ω 电阻器直接将 TS 引脚接地。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始使用 BQ24230和 BQ24232 ,但下一批将仅使用 BQ24232

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、由于引脚差异、如果您将正向使用 BQ24232、那么我建议使用电阻器来准确地确定终止电流。 我不认为接地短路是 ITERM 的有效配置。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI、TD 短接至地以启用端接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这适用于 BQ24230。 对于 BQ24232、引脚15不是 TD、但它是 ITERM。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:  

    现在你强烈地打我。 :) 我需要问你基本的问题。  
    1、为什么需要端接? 目的是什么?
    2.我认为 USB 100mA 或者 USB 500mA 是电池最大的充电电流
    3、我理解电池的容量不影响充电电流的值。  

    现在我将更改所有逻辑、我将 通过 USB 充电的器件针对相同容量的电池使用 BQ24230 (O.V.保护6.6V)
    BQ24232太阳能电池板充电器4至7.2、具体取决于日光强度  

    我更喜欢为所有类型的器件选择其中一种芯片、因为库存 BQ24232适用于这两种选项、但我不清楚终端

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halm:

    1、为什么需要端接? 目的是什么?

    BAT 引脚和电池单元(R)之间的电阻将导致电压降 R x I、其中 I 是充电电流。 因此、当 BAT 引脚电压随着电池充电而上升时、器件会进入"恒压"模式以结束电池充电。 在该模式下、BAT 引脚将等于稳压电压。 随着电池电芯电压继续升高、充电电流会降低、R x I 压降会变小。 充电电流将继续降低并 无限 接近0 mA。 为了指示充电已停止终止、我们可以设置停止的充电电流。 因此、一旦在恒定电压模式下的充电电流已经减少到 ITERM 的充电电流、充电将停止充电并指示充电完成。

    将 ITERM 设置为 GND 可能会出现异常行为、最好提供一个电阻值来对 ITERM 进行编程。

    2. 我认为 USB 100mA 或 USB 500mA 是电池的最大充电电流[/报价]

    这是输入电流限制、因此如果您的充电电流设置为200 mA 但输入电流限制设置为 USB 100mA、则您将只有100 mA 充电电流。 如果您的输入电流限制设置为 USB 500 mA 但充电电流设置为200 mA、则您将具有200 mA 充电电流。

    根据您的原理图、(EN2 = 1、EN1 = 0)您的输入电流限制实际上是由 ILIM 引脚设置的。 根据 ILIM 引脚电阻、您的输入电流限制约为463 mA (不是 USB 100 mA 或 USB 500 mA)、根据 ISET 引脚、您的充电电流为395 mA。

    3. 我知道电池的容量不会影响充电电流值。  [/报价]

    这是对的、电池容量不会影响充电电流值、只会影响充电所需的时间。

    我认为端接不会影响您之前描述的行为、但它有助于区分 所用器件(BQ24232或 BQ24230)的引脚定义。 器件是否能够按预期充电?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了一批新的 PCB 制造,山姆电路,但 PCB 形状是不同的。 我将对所有电路使用相同的 Altium 原理图、没有错误、PCB 布局合理、没有错误。 我在 Vout 处具有相同的 Vin。

    唯一的变化是电源正常、并且 CHRG LED Vcc 连接到 Vin (Vusb)。 该电路仅由电池供电、想法是当没有来自 USB 源的 USB 输入电压时、LED 不会通电以节省电池消耗。 请参阅上面的原理图。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2024年31月1日 的解释而得出的结论、我们要修复电路。 我只有两种情形:

    1. 稳压器或 USB (PC 或标准充电器)输入电压源的 VIN=5V。
    2.  阳光明媚的日子、太阳能电池板输入最大值7V@2.8A。

    为了涵盖电流限制、 100mA 和500mA 选项、首先、我将 针对这两种情况使用 bq24232。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24232.pdf?ts = 1706993459346&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ24232 电阻值、如第30页上所示。 我将仅使用与原始电阻值接近的标准电阻器值。 计时器和当前电荷可以非常接近、

    你怎么看? 可以吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    我认为这是一个很好的解决方案。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最后一个版本 的 scematics 如果你确认,要生产。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:我还在等待电池制造商提供的 NTC 数据表、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错的瞄准。 原理图看起来很好、器件应在25 mA 附近端接。