This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:使用 BQ51050B 进行 Qi 充电:无充电结束检测

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327364/bq51050b-qi-charging-with-bq51050b-no-end-of-charge-detection

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51052B

您好!

我当前正在使用 BQ51050B 为设备的电池充电。
遗憾的是、充电似乎有效、始终无法达到充电结束电压、即使充电电流低于充电结束电流也是如此。

IBULK 被设置为360 mA、并且我尝试了各种 Rterm 值、从2400 Ω(IBULK 的10%、因此 Ieoc = 36 mA)到5 kΩ(IBULK 的20.8%、因此 Ieoc = 75 mA) 但是、即使充电电流低至25mA (在充电器和电池之间进行测量)、BQ 也从未释放 CHG 引脚。

在这里读到 、这可能是因为这个 BQ 是为更高的电流而设计的。 您是否知道此部件可检测到的最小电流是多少?

此外、想要以4.4V 的电压为电池充电、我正在考虑更换 bq51052B 的稳压器、是否应该期望与基准具有相同的行为?

谢谢!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当 ILIM 引脚上的电压低于 TERM 引脚上的电压时、将触发终端。  即 ILIM 处的电流、输出电流采样。  Term 引脚上的电流是固定电流源。   

    检查两个引脚之间的电压、以确定它们是否按预期工作。

    此外、终止将具有一个大约25mS 的抗尖峰脉冲时间、IILIM 电压将需要低于 TERM 来设置充电完成。  如果系统在拉电流、则可能会阻止装置端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。 奇怪的是、当我尝试进行测量时、充电结束电压在60 mA 充电电流附近触发。 我猜、更改 Rterm 值可能导致我的焊接失败、而且引脚可能悬空。

    不过、我仍然对触发 EOC 的电流感到有点惊讶、我已将 Rterm 设置为5 kΩ、将 Rilim 设置为665Ω、并将 Rfod 设置为200Ω(所有电阻器均为1%)、 我原本期望75 mA 周围产生最终电流、但我想这与 Kilim 和 Kterm 精度有关。

    我将尝试通过经验测试降低最终电流。

    谢谢!
    此致