This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD8220:ILIM 引脚上的电压

Guru**** 2545060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328377/ucd8220-voltage-on-ilim-pin

器件型号:UCD8220

您好! 我已为 UCD8220设置测试夹具(图示如下)以了解电流限制的工作原理。 问题是:在 ILIM 引脚上、我获得1V、但 UCD8220的数据表指出、打开时 ILIM 引脚应该为0.5V。 引脚8上的唯一负载是电容器和10:1 1M 示波器探头。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    ILIM 未开路、因为有一个100nF 的电容器并对 VDD 引脚施加了+10V 的电压。 100nF 可能已经 由在 ILIM 引脚上提供一定直流电压的内部电源电流充电。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!  

    感谢您的建议。 我已经移除了电容器、没有任何变化。 当使用1M 示波器探头进行探测时、以及使用10M 电压表进行探测时、ILIM 引脚上的电压仍为1V。  

    但是:当 ILIM、3V3和 AGND 引脚之间连接一个电阻器网络时、ILIM 引脚上的电压与数据表表中声明的电压相同。  

    此时、由于 ILIM 引脚的不可预知行为、我评估应始终与电阻器网络相连。  此问题可能需要在数据表中再次检查并注释?