This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821A:关于 TPSM82821A 的电容器容量

Guru**** 2503495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821A, TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327532/tpsm82821a-about-the-capacitor-capacity-of-tpsm82821a

器件型号:TPSM82821A
主题中讨论的其他器件: TPSM82813

TI 稳压器 TPSM82821A 的数据表规定:

这个电容器是否仅放置在 C306 (22μF)旁边?

内部电源电压为1.0V、由同一稳压器生成的 FPGA。

它是否包含去耦电容器?

 

47 µF 上「Ω 的值会降低转换器的环路稳定性。

为了实现最佳瞬态性能、需要一个前馈电容器。」

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接近 TPMS82821A 的局部输出电容器和靠近 FPGA 输入的大容量电容器之间的额外电感可能无助于消除大容量电容器对该器件控制环路的影响。 建议改用 可支持更多输出电容的 TPSM82813。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说得对。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接下来关闭该线程。  

    此致、

    瓦伦