This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5946:在直流模式下运行(无 GS)

Guru**** 2507925 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328134/tlc5946-operation-in-dc-mode-no-gs

器件型号:TLC5946

我们已将 TLC5946设计成新产品、现在正在测试原型。 在我们的设计中、我们使用直流模式来提供63个亮度级别、而不使用 GS 模式。 (MODE 引脚为高电平)。

在测试我们的原型时、我们无法激活输出、直到我们发出 GSCLK 信号(在我们的设计中最初被拉至低电平)。

这与数据表中的图12相反、图12显示了在时间 Td6内从上升 XLAT 信号激活输出、同时 GSCLK 信号为低电平。

这是数据表中的错误吗?还是我们应该仔细研究设计中是否存在导致该行为的其他一些问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我们的专家目前不在办公室。 他会在下星期二前回复你。 感谢您的理解。
    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我认为这不是数据表中的错误、请检查您的设计。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:
    感谢您的意见。 我们将详细介绍一下我们的设计。  

    就会向您回复我们的结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    正在等待您的回复!

    如果您不介意、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。 谢谢!

    BR、Jared