This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:EVM Q5

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327558/lm51772-evm-q5

器件型号:LM51772

您好!

对于 LM51772 EVM、Q5的用途是什么?

有必要吗?  

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系。 Q5是一款 P 沟道 MOSFET、其栅极连接至一个引脚接头用于测量、最重要的是连接至 LM51772的 DRV1引脚。
    DRV1引脚功能的基本说明可在器件数据表中找到:



    数据表的第8.3.16节更详细地说明了 LM51772的功能原理和实现。
    因此、此 MOSFET 不是必需的、但可在应用要求时使用。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    那么、如果在升压模式下、如果不使用 Q5、则可能导致输出端出现输入泄漏?

    我找到了"该器件具有高压驱动引脚(DRV1)以支持输入或输出断开 FET "的说明。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    Q5和 Q6是可选器件。

    提供了额外的断开连接功能、可以通过多种方式使用、例如:

    -断开输出电容,以便看到外部-这主要是要求 USB-USB 没有大输出电容连接到 PD 端口,只要电源请求没有建立. (Q6选项)-  

    -从输出断开功率级,例如,如果功率级已加电,输出电源输出电压应用

    -控制输出通过 I2C 连接到应用程序

    -也可以放在输入侧

    -。。

     

    。 在升压模式下、LM51772可将能量从输入提升到输出、但在此模式下承担泄漏电流并不适用。 此致、 斯特凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我们在 USB-EPR PD 应用中使用了 LM51772。

    但为什么需要"在外部观察到输出电容器"?

    正如我知道 PD 控制器在 PD 握手之后设置 LM51772电压、为什么需要在输出端添加一个开关? 为什么无法通过输出直接加载?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    视情况而定-您只是在做充电器、那么这不是很关键、但是如果您连接了一个多功能器件、对 USB 端口的要求是电源线只允许有限的电容值。 如果您连接直流/直流转换器、通常有一个高得多的电容用于输出滤波。

    此致、

     斯特凡