This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:用于 ISO 26262功能安全的推荐替代器件

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, LP87524J-Q1, LP87745-Q1, LP87745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327676/lp87524j-q1-recommended-replacement-device-for-iso-26262-functional-safety

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPLP87745-Q1LP87745

大家好、

客户正在使用 AWR1843AOP 和 LP87524J 设计77GHz 雷达模块。 但他们正试图从 LP87524J 更改为符合 ISO 26262功能安全标准的新 PMIC。 我已查看了适用于毫米波 AWR 的所有 PMIC、但找不到适用于  AWR1843AOP 的 PMIC 解决方案。 您可以推荐一个完美的 PMIC 解决方案吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    感谢您的联系。

    LP87524J-Q1的替代器件是一年前发布的 LP87745-Q1、它是功能安全投诉器件。 提供了相关文档来协助进行符合 ISO 26262标准的功能安全系统设计。  

    如需更多信息、请访问产品页面链接: LP87745-Q1

    Br、

    伊什蒂亚克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishtiaque、

    LP87524和 LP87745具有不同的特性和功能。 是否有任何检查点可更改 PMIC 设计?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    当然、如果我们比较这些器件、会有不同的功能、更重要的是在针对电压监控器、看门狗和 ESM 等功能安全要求的诊断功能方面。 详细的产品文档位于安全文件夹中、您需要获得 PME 团队的批准才能获取这些文档。  

    请查看 常见问题解答 以了解如何申请和获得批准。 根据客户是否签订了保密协议(NDA)、对客户请求的信息进行审批。  

    Br、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦