This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:客户要求提供 TPS55288 (2)/TPS55289 (2)的未经加密的 PSpice 模型文件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288, TPS552882, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312351/tps55289-customer-is-asking-for-un-crypted-pspice-model-file-for-tps55288-2-tps55289-2

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55288TPS552882

大家好、

 

客户要求提供 TPS55288 (2)/TPS55289 (2)的非加密 PSpice 模型文件。 请提供给我吗?  

TPS55289加密 PSpice 模型

 

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我可以知道这里的客户和应用是什么吗?

    您是指 TPS552882或 TPS552892的未加密库文件吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们三周没有看到您提供的更新、因此我认为这个问题已经解决了。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    是的、我们能否 为 TPS55288和 TPS55289提供非加密的 PSpice 模型文件?

     

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex:

     Bryce 和 AE 团队现在正在公共假期,我们将在2月19日的一周返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我想我们已经在离线电子邮件中进行了讨论、我现在将关闭该主题。 如果你有任何其他问题、你可以直接回复该电子邮件或这个主题帖、这个主题将再次打开。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯