This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:TPS552892

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, TPS552892, LM2611, TPS552892-Q1, LM63635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325197/tps552892-q1-tps552892

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552892LM2611、LM5157、、 LM63635-Q1

您好!

我正在寻找一个原理图-使用 TPS552892- 将正电压(12V)转换为负电压(-15V)。

此致、

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora:

    TPS552892是一款正电压转换器、可将正电压转换为正电压。 通常、可以将该器件用于负输出电压、但随后需要将 GND 连接到-15V、并确保提供给器件的任何信号以-15V 为基准、而不是 GND。

    根据电流、您或许能够使用 LM2611。

    您可以在反激式配置中使用 LM5157。

    但在任何情况下、若要推荐合适的器件、请分享输入电压范围和所需的输出电流。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte:

    谢谢。

    1.我需要一个符合汽车标准的器件。

    2.输入范围:10 - 14V

    输出范围:-15 +/- 0.5V @ 3A

    4.我尝试使用 TI TPS552892_encrypt SPICE 对器件进行仿真。 请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../TPS552892.pdf

    e2e.ti.com/.../Simulation-output.pdf

    此致、

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte:

    谢谢。

    1.我需要一个符合汽车标准的器件。

    2.输入范围:10 - 14V

    输出范围:-15 +/- 0.5V @ 3A

    4.我尝试使用 TI TPS552892_encrypt SPICE 对器件进行仿真。 请参见随附的。

    TPS552892.pdf

    仿真 output.pdf

    此致、

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora:

    很抱歉我的回复太晚了,我不能访问,并意外地将通信分配给我。 请打扰一下。

    当您以 IC 为负输出基准时、您的仿真原理图需要一些更新、但输入侧的几个元件以 VOUT (您的 GND 符号)为基准。 您需要将连接到转换器的所有信号都参考到转换器的 GND 电平、否则甚至可能损坏转换器。

    请注意、您的电路板在外界的接地电势为-15V。 一切都需要以电路板上的-15V 为基准。 然后、您可以在10-14V 至-15V 之间进行调节(希望如此)。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    TPS552892-Q1是四个 MOSFET 集成型降压/升压转换器、 由正电压变换为正电压。 要生成负电压轨、请参阅以下应用手册以了解反相降压/升压拓扑。

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    请发布新话题、包括 LM63635-Q1等汽车降压器件、因此降压团队的专家会推荐最合适的器件。

    BRS、

    布莱斯