This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:最小输入电容

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328609/lmr36503-minimum-input-capacitance

器件型号:LMR36503

大家好、

这是4.7uF 和2.2uF 的正确最小所需输入电容?
数据表显示4.7uF 是最小要求值、但方框图显示2.2uF 可以接受。 此外、初始 webench 参数为2.2uF。

此致
光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo、您好!

    请参阅方框图。 最小输入电容为2.2uF/100V+0.1uF/100V。

    谢谢

    科林