This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:与 PSpice 模型相关的问题

Guru**** 2583895 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT, LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328366/lm74900-q1-issue-related-to-pspice-model

器件型号:LM74900-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74900CSD19532KTT

我在 IC LM74900的仿真器件中存在问题。 在仿真窗口中、它显示错误 ORPSIM15108、并指出" X_U1.X_HGATE_CTRL.X_U1000A 使用的 Subcircuit 74AC161未定义"。
请指导我如何解决该问题。

谢谢你。


**02/23/224 18:16:34**** PSpice 23.1.0 (2024年1月30日)*** ID# 0*****

**配置文件:"SCHEMATIC1-Test Hotswap"[ C:\Users\Dell\Documents\MIT_WPU\Internship\RevoGreen Technologies\PSpice Texas Instruments\


****电路说明



**创建电路文件"Test Hotswap.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:Spice_Install \CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTCD\23.1.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"

*分析指令:
。 TRAN 0 2 0
。 OPTIONS ADVCONV
。 OPTIONS FILEMODELSEARCH
。 PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
。 Inc "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*来源 DESIGN1
X_U1 N09223 N09223 N10801 N09716 N09720 N09550 0 N10189 N09223 N09385
+ N09227 N09257 N11341 N09257 N10248 N09983 N11472 N09979 N09261 N09170 N09999
+ LM74900_L
X_U2 N09227 N10801 N09257 CSD19532KTT
X_U3 N09223 N09170 N09261 CSD19532KTT
R_R1 N09223 N09227 1.033m TC = 0、0
C_C1 0 N09261 0.01u TC = 0、0
C_C2 0 N09257 470u TC = 0、0
C_C3 N09385 N09223 100N TC = 0、0
C_C4 N09550 0 68n TC = 0、0
R_R2 0 N09716 22.2k TC = 0、0
R_R3 0 N09720 9k TC = 0、0
R_R4 N09983 N09999 100k TC = 0、0
R_R5 0 N09983 2.2k TC = 0、0
R_R6 N09979 N09999 110k TC = 0、0
R_R7 0 N09979 3.34k TC = 0、0
R_R8 N10189 N09223 55 TC = 0、0
R_R9 N09223 N10248 1.047k TC = 0、0
V_V1 N09261 0 25V
R_R10 0 N11341 120 TC = 0、0
R_R11 N11472 0 120 TC = 0、0

****恢复"Test Hotswap.cir"****
。 结束


错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_HGATE_CTRL.X_U1000A 使用的子电路74AC161未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_HGATE_CTRL.X_U1001A 使用的子电路74AC161未定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrey:

    遗憾的是、LM74900-Q1模型不能在 PSpice for TI 中工作。 但 仅可在 Cadence PSpice 中使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    那么、我如何对我的设计进行仿真、除了 Cadence PSpice 之外的任何软件、如果还没有、我如何获取 Cadence PSpice 软件。?

    谢谢你,先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrey:

    您可以 在此处下载 Cadence PSpice 试用版软件

    此模型不能在任何其他软件中进行仿真。