This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:电流限制 Inocl 和 Iocl

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328600/tps51386-current-limit-inocl-and-iocl

器件型号:TPS51386

您好、TI 团队、我不知道 Inocl 和 Iocl 参数如何影响 TPS51386器件的设计。 我查看了数据表、没有找到与这些参数相关的任何信息。

您能否对 Inocl 和 Iocl 参数提供一些见解?

此致、

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、FIRST OC 和 NOC 规格如 EC 表第5页所示。

    对于 OC、第12页的7.3.6显示了 OC 详细信息、只要最大输出电流支持为 minOC+0.5*IP-p、OC 就是电感器电流谷值电流限制。 通常考虑热性能、建议输出电流< DC 规格(8A)。

    对于 NOC、它不在常见应用中触发、如果输出端存在预偏置电源且大于输出、则在 OOA 模式时、它将导通低侧以进行放电、有机会触发。 如果没有预偏置应用、那么这个问题应该不会成为问题。

    裕昌