主题中讨论的其他器件:TPS54260
大家好、
由于 EOL、客户正在尝试将肖特基二极管(NRVTSS3100ET3G)更改为新的。 请检查以下问题并告诉我。
(VIN=24V、Vout=12V、Iout=1A 至2.5A)
1.这个转换器电路中肖特基二极管的作用是什么?
2.选择肖特基二极管时应该考虑哪些因素?
3.验证电路时应该检查什么?
e2e.ti.com/.../TPS54260_2D00_Q1_5F00_Schematic.pdf
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
由于 EOL、客户正在尝试将肖特基二极管(NRVTSS3100ET3G)更改为新的。 请检查以下问题并告诉我。
(VIN=24V、Vout=12V、Iout=1A 至2.5A)
1.这个转换器电路中肖特基二极管的作用是什么?
2.选择肖特基二极管时应该考虑哪些因素?
3.验证电路时应该检查什么?
e2e.ti.com/.../TPS54260_2D00_Q1_5F00_Schematic.pdf
此致、
尊敬的 Jeffrey:
肖特基的作用是允许在降压转换器的高侧开关关闭时传导续流电感器电流。
通常、您只需要确保反向 电压等于或大于 Vinmax。 电感器的峰值电流额定值大于电感器最大电流。 就我个人而言、我希望二极管的直流电流额定值至少是最大输出电流的1.5倍。 为了最大限度地减少导通损耗、肖特基二极管的正向电压通常较低。 较大的封装尺寸有助于改善热特性。
为了查看一般原理图、我要确保电感器的饱和电流是否高于器件的峰值电流限值、并通常查看启动/输入/输出电容值是否在范围内(您可以与现有应用设计进行比较)。 此外、我会检查陶瓷电容器的电压降额-通常的经验法则是选择电压为陶瓷电容器两倍的组件。
谢谢。
理查德