This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625EVM:从电路板上获得15V 电源时出现问题

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325700/tpsm33625evm-having-problem-getting-15v-out-of-this-board

器件型号:TPSM33625EVM

您好!  

我曾尝试修改此评估板以获得15V 电压、但我看到大约是12-13V。 部件是否应能够输出15V 的电压?

输入为24V。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    您的负载电流是多少? 您的测试点在哪里?

    我们建议 按如下所示测试 Vout。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、它将是2A、但我还没有达到那么高。 未连接负载时、甚至无法输出为15V。  

    根据计算结果,输出15V 向右输出电压时,反馈电压应为140k/10k? 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用测试点来测试 Vout?

    您能否保证 FB 电阻器焊接良好?

    您能否向我们提供 Vin、SW 和 Vout 以供进一步 检查?

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    我看到没有答复的时间很长。

    我即将关闭此 TT、如果您有疑问、请申请新 TT。

    谢谢

    科林