This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:TPS259850RQPR

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325872/tps25985-tps259850rqpr

器件型号:TPS25985

您好、我的电压输入范围是10V~15V、单个 TVS 管无法满足低于20V 的最大钳位电压、请问是否可以使用多个 TVS 管来解决这个问题? 或者有任何其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个并联的 TVS 二极管可以并联使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多管并联能够消除单端 Vc 大于20V 的风险? 那么应该连接多少管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的疑问。 请详细说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用5.0SMDJ15A 的小熔丝,、但它的 最大钳位电压 VC @ IPP 为24.4V,它大于20V 的 TPS25985。这个问题可以通过并联多个二极管来解决吗? 我们需要并联多少个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用5.0SMDJ12A 而不是5.0SMDJ15A。  5.0SMDJ12A 的最大钳位电压为19.9V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电压是10V ~ 15V,不能使用 5.0SMDJ12A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 我对此没有任何解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 TPS25985只能支持12V 及以下的电压输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果满足这两项规格、TPS25985将可靠工作。