This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:SN1405006固件更新

Guru**** 2500905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328440/lm25066i-sn1405006-firmware-update

器件型号:LM25066I
主题中讨论的其他器件:SN1405006

大家好、

  • LM25066I 与 SN1405006之间的区别是什么? GUI 中 SN1405006的编号是多少?
  • 如何通过主机更新固件? 是否有指南?

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hailiang:

    LM25066I 和 SN1405006完全是两个不同的部分。 请参阅相应的数据表、了解其中的差异。  GUI 中的 SN1405006编号是 LM25062。  

    请转到 GUI 中的下一页、然后更新所需的寄存器。 然后单击"Burn present values"图标以刻录 NVM。 您还可以将用户定义的配置文件导入 GUI、然后 单击"Burn present values"图标以烧录 NVM。