This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:采用 GaN FET 芯片(EPC23102ENGRT)和降压/升压控制器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328310/bq25756-using-gan-fet-chip-epc23102engrt-with-the-buck-boost-controller

器件型号:BQ25756

 您好!

我们之前也提出过一些问题。 案例号为 CS2169510。 自该查询关闭以来、我将把下一个查询写为 fOLOS:

为了降低功率损耗、我们更倾向于使用 GaN FET。 我们选择的元件是 EPC23102ENGRT。 它具有内置驱动程序、我们必须提供 逻辑电平信号 也会施加到高侧 FET。 由于我们没有 BQ25756的完整内部架构、因此我假设它可以通过将 SW1和 SW2引脚接地来实现。 这是否会导致 HIDRV1和 HIDRV2引脚上具有5V 信号、并以 GND 为基准 ? GaN FET 方框图如下所示:

还可以使用 BTST1和 BTST2引脚为上图中的 VDRV 供电吗? 我认为这些引脚的电压为5V。 如果是、我可以在两个二极管之后连接这些器件、如下所示:

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahzad:

    VDRV 可以连接到 BQ25756 REGN。   遗憾的是、BQ25756 SW1和 SW2引脚无法接地、必须连接到 GaN 模块的 SW 引脚。  这意味着 BQ25756 HIDRVx 信号处于 SWx 电压而非接地。  即使并非不可能、也很难在不引入相对于 LODRVx 输出的延迟的情况下、尝试将 HIDRVx 驱动输出电平降低到5.0V。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢