This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:LM5163-Q1 (和 LMR38010-Q1)中 PGOOD 端口的泄漏

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010-Q1, LM5163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328265/lm5163-q1-leakage-of-pgood-ports-in-lm5163-q1-and-lmr38010-q1

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38010-Q1

早上好

最大值是多少 PGOOD 端口的输入泄漏@150°C (或125°C)

(即当电压在"‘"范围内稳压时
应为 MOS -->零栅极电压漏极电流)

对于:

  • LMR38010-Q1
  • LM5163-Q1

@Ω VDS = 5V - 10V

您是否有任何数据或图形显示这方面的情况?

如果您没有任何订购、
您能否建议使用类似的分立式 MOSFET 来绘制数据?

提前感谢您
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    遗憾的是、此器件没有表征该数据。 对于估算、您可以假设其值与另一个高阻抗引脚/关断值相似。

    谢谢。

    理查德