This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 330-450VDC 至12VDC 解决方案、FSAE 累加器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328523/330-450vdc-to-12-vdc-solutions-fsae-accumulator

主题中讨论的其他器件:UCC25660UCC25660EVM-064UCC28951

您好!

我是 FSAE 的学生。 我们将制造第一辆电动汽车。 我的任务是设计一个 PCB、该 PCB 将把来自累加器的高电压转换为低电压、从而为所有低压系统供电(大约250W 的功率和12VDC)。 将可能必须使用反激式转换器。 我以前已成功设计了多个 PCB 、但全部为低电压、我大概知道应该怎么做、我只需要一些器件、纸张和软件的参考文献。 我只需要一个粗略的开始指南,我会自己弄清楚其余的。 第一次我真的做一些危险的东西450V 直流不是笑话。   

谢谢

Ivan Š Starčić ć

里耶卡大学,里特车队  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    所需资源汇总:

    • 输入电压:330V - 450V 直流
    • 输出电压:12V 直流
    • 输出功率:250W

    恭喜您首次设计出大功率高电压系统! 是的、这很危险、但 TI 提供了大量资源和示例供您快速入门。 请注意、只要您具有高电压、就需要包括隔离、也称为变压器。 这可确保高电压输入(例如450Vdc)与低电压输出(例如12V)相隔离。 因此、如果高压输入出现短路或电源浪涌、则不会影响低压输出。  

    幸运的是、这些要求非常符合常见的离线交流/直流应用。 每当您想使用典型交流电源为某个东西供电时、我们都将其称为"离线交流/直流"。 因为全球使用的是110VAC 到220VAC、所以输入电压范围为85VAC - 265VAC 作为"通用交流输入"。 在功率因数校正中、这个通用 AC 输入被整流为 DC 电压、然后增加到~390VDC。 之后、要为冰箱、电视机等设备充电、我们需要将390VDC 转换为低电压、例如12V。 这些390VDC 至12VDC 拓扑通常为 LLC 或相移全桥(PSFB)、具体取决于功率级别。 在250W 时、我推荐 LLC。 请在此处查看我们的高压控制器映射: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/overview.html。   

    我们的最新产品之一与您的要求非常匹配。 UCC25660 (https://www.ti.com/product/UCC25660)是一款具有宽输入电压和输出电压范围的新型 LLC 控制器。 您可以购买或查看 UCC25660EVM-064的原理图(https://www.ti.com/tool/UCC25660EVM-064)、该原理图展示了具有以下参数的 UCC25660:

    • 输入电压:390VDC
    • 输出电压:12V 直流
    • 输出功率:180W

    您可以使用 UCC25660EVM-064作为起点、并根据 Power Stage Designer (https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER)更改值。 请参阅以下示例。

    您还可以在以下位置查看我们的参考设计库: https://www.ti.com/reference-designs/index.html。输入您的要求即可浏览大量参考设计。 虽然此类电路板不在销售、但可提供原理图和测试报告。 您也可以尝试使用 Webench (webench.ti.com/.../switching-regulator)自动生成原理图。 下面是使用 UCC28951 (https://www.ti.com/product/UCC28951) PSFB 控制器生成的设计的示例: webench.ti.com/.../SDP.cgi   

     在评估硬件时、请确保使用正确的安全程序。 我建议使用一个带有继电器的隔离盒来连接 直流电源。 因此、如果隔离盒打开、直流电源将自动关闭。  以下是一些有关安全的资源: https://safety.ep.wisc.edu/hazards/high-voltage-safety 

    此致、

    乔纳森·王