This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952短路测试双关断放电 MOSFET

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328281/bq76952-bq76952-short-test-double-turn-off-discharge-mosfet

器件型号:BQ76952

尊敬的所有:

我用 BQ76952芯片来设计16节串联锂铁电池。 短路时、MOS 两次关断、第一次没有延迟、第二次有正常延迟。 请帮我分析一下如何解决第一次关机问题。 请参阅随附的波形图和原理图。 谢谢! e2e.ti.com/.../6116.AFE.pdfe2e.ti.com/.../mos-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要填充 C50和 C51。

    我们过去已经看到过一些情况、其中 SCD 电流尖峰会使 SRP 和 SRN 超过其0.5V 绝对最大值、这可能会导致器件出现异常行为。

    此致、

    马克斯·韦博肯