This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:最佳 BOM 列表的方法和元件库

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327199/tps546d24a-the-methods-and-components-library-of-the-optimal-bom-list

器件型号:TPS546D24A

您好!

在 TI 电源设计器中、我发现此工具可以支持四个优化方向。 我想知道小尺寸、低成本、平衡和高效率设计背后的方法。

据我所知、小尺寸设计是基于更高的开关频率、而高效率设计是基于较低的开关频率。 对于低成本设计、目标是只采用低成本组件吗? 此外、实现平衡设计的方法是什么?

此工具还提供 BOM 列表、其中每个组件都有自己的价格。 价格是否以采购非常高的数量为基础? 或者、定价基于什么?

备选器件选择列出了相同类型的各种组件。 我相信网站内置了一个组件库。 这些组件库是否可以与我们共享、例如电容器、电感器、电阻器、MOSFET SPS 等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我将与 TI 电源设计人员团队联系以验证详细信息、并在明天之前提供最新情况。

    感谢您的耐心。

    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    感谢您对此事的及时关注。 感谢您愿意向 TI 电源设计团队核实详细信息。 我期待明天能收到您的最新消息。 感谢您的帮助和耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    请参阅下面对您的问题的答复。  

    Unknown 说:

    a)  是的、总体目标是在给定输入条件下实现低成本设计。 但是、在 EVM 频率和尽可能高的频率之间保持 Fsw 不变、并且低成本组件越来越大的选型权重(在加权排序算法中)也有助于实现成本损失的设计。

    b) 通过使 Fsw 与 EVM 频率保持相同来实现平衡的设计

    Unknown 说:
    此工具还提供一份 BOM 列表、每个组件都有自己的价格。 价格是否以采购非常高的数量为基础? 或基于什么价格?

    a)  对于 IC、价格基于1KU。 我们还可以在设计的导出选项卡中进行验证。 例如、对于 TPS546D24A

    b)  对于无源组件、显示的价格是经销商提及的最大订单数量的单价(基本最低单价)。 请注意、目前 Webench 有供应商、我们可从供应商处获取无源器件的价格。 但它可能并非总是最新的价格。 客户可能必须访问 Digikey (或任何其他分销商) 并获取所需数量的价格。

    例如、CSR1206FT1R00→Webench 显示器0.04美元

    [quote userid="589156" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327199/tps546d24a-the-methods-and-components-library-of-the-optimal-bom-list 备选器件选择命令列出了同一类型的各种组件。 我相信网站内置了一个组件库。 这些组件库是否可以与我们共享、例如电容器、电感器、电阻器、MOSFET SPS 等?

    是的、Webench 有一个庞大的无源器件数据库(其中包含器件型号及其电气特性值)。 TI 有一个团队在一段时间内在 Webench 数据库中添加了这些内容。 Webench 内部团队可以访问整个数据库、但 我们不会与外部用户共享。  

    如果您有任何疑问、请联系我们。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    感谢您的答复。

    为了获得最佳方法、您能帮助我按如下方式检查我的评论或问题吗?

    1.低成本设计:  

    计算每个开关频率的总成本、并确定成本最低的情况。

    2.平衡设计:

    设置开关频率以匹配 EVM 的开关频率值。 但是、应考虑如何选择成本和封装尺寸不同的元件。

    3.小尺寸设计:

    将开关频率设置得尽可能高、并选择占用空间最小的元件。

    4、高效设计方法:

    将开关频率设置得尽可能低。 选择功率损耗最低的元件、例如 ESR 最低的电感器和电容器、以及 Ron 最低的 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lai、  

    Tomoya 今天已经出现、 您上面列出的内容是正确的。  

    我唯一要评论的是、在选择高 DCR 时电感器具有主要损耗因素。 较低的 DCR 电感器通常更昂贵且尺寸更大。 这是您可以达到的主要成本/尺寸/效率标准。 COUT 以及您需要的大小取决于 VOUT 纹波和瞬态响应。  

    e2e.ti.com/.../efficiency-vs-fsw-losses.pdf  

    谢谢!  

    Tahar