请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 该 ACK 似乎需要100us 进行响应。 这是否正常? 问题可能是什么、如何解决?
此外、IIC 通信的命令格式有点难以理解。 您有任何参考资料可以分享吗? 我真的需要它们。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们建议在发送和接收命令之间延迟100ms。
数据表中包含时序信息。

bq27220单节 CEDV 电量监测计数据表(修订版 A)(TI.com)
I2C INFO 5.1 - BQ27220技术参考手册(修订版 A)(TI.com)
本文档包含有关监测计通信的信息- ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf
此致、
埃文