This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:UVLO 会在高侧输出端的自举电容器上破坏第一个短音突发脉冲

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, PMP23223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326948/ucc21521-uvlo-destroys-the-first-pulses-of-a-short-tone-burst-on-the-bootstrap-capacitor-on-the-high-side-output

器件型号:UCC21521
主题中讨论的其他器件: PMP23223

我想用一对 UCC21521作为全桥高电压脉冲发生器。  在短5个周期音调开始时、UVLO 在高侧输出上激活、不允许自举电容器在下一个低侧开周期充电。  似乎第一个"高侧打开"脉冲在自举电容器中耗尽到低于 UVLO、然后直到音调突发结束后才会恢复。

是否有办法将此驱动器用于短音突发?

您能建议一下 UVLO 功能的解决方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    在您的电路中需要考虑的几个因素:

    • 去耦电容器的最佳尺寸和放置
      • 考虑将其他更小的高频电容器与大容量去耦电容器并联(将它们放置在更靠近引脚的位置)
    • 具有低栅极电荷 MOSFET
      • 短突发脉冲的问题在于、负载电容不允许完全充电/放电
        • 这会导致栅极驱动器输出级内出现硬开关、从而在内部在 VDD 上引发噪声(可能触发 UVLO)

    短音突发的速度有多快、电压是多少? 可能发生某种不必要的行为、导致 VDD 降至 UVLO 阈值以下。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     半桥布局中的 OUT A 和 OUT B

    由于 UVLO、我认为不允许自举电容器充电。

    当低侧 FET 导通时、VDDA 的跳频不会高于电源电压。  低侧 FET 会将 VSSa 拉至低电平、我相信会开启 UCC21521驱动器中的 UVLO 功能。  我尝试了不同的自举电容器和电阻器值、FET 栅极似乎有足够的时间充电。  我必须在这里遗漏一些基本的东西。  此电路过去已经工作过、但现在我无法在低侧 FET 关闭并释放 VSSa 的接地基准后让自举电容器升高。

    如果这是50us 的延迟问题、多个周期最终会正确清除此延迟?

     这是一种典型的引导加载类型配置。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我同意您关于自举电容器在每个周期后无法充分充电的想法。 这看起来可能与自举电阻器或电容器的尺寸有关、该尺寸应该比高侧 FET 的栅极电容大大约10倍。

    有一个非常有用的文档可帮助您计算自举元件、从而使电路按预期工作。

    以下是应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf?ts = 1708643478288&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    我浏览过此 AP 手册、它非常有帮助。

    我认为是时候查看高侧的隔离式电源了。  引导带设计将始终存在充电维护问题。

    您是否有关于全桥电路中隔离电源的参考设计或 AP 说明?

    谢谢。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    很高兴该应用手册对您有所帮助!

    我发现过去的这个主题涉及到有关您的请求的很多详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/802396/tida-00366-replacing-the-bootstrap-by-isolated-dc-dc 

    此处使用的栅极驱动器属于同一系列、因此该信息应适用于 UCC21521。  

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    我将尝试使用具有 UCC14240变压器耦合隔离式电源的 PMP23223评估板。  这将让我对 EMI 噪声问题进行试验。

    问题: 0.083Amp 输出是我所需的两倍。  为两个高侧 FET 使用输出是实用的还是明智的做法?还是为每个 FET 使用一个电源?

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下:

    既然我们可以关闭此帖子、我是否会出于隐私考虑将我的姓氏从标题中删除?

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、PMP23223 EVM 不可购买。

    是否有其他 EVM 让我尝试使用隔离式电源?

    谢谢。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    此页的"设计和开发"部分提供了一些隔离式栅极驱动器 EVM、我认为这些 EVM 可以帮助您测试 EMI 噪声。

    https://www.ti.com/product/SN6505B#hardware-development

    以下是使用与 PMP23223 EVM 相同栅极驱动器的示例: https://www.ti.com/tool/UCC21732QDWEVM-025 

    至于标题、我认为我在本主题的标题中没有看到您的姓氏。 如果您指的是您的配置文件、则可以在配置文件设置中更改您的姓名。

    此致!

    广木市