This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:效率曲线中缺少一些参数?

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327991/tps546a24a-some-parameter-missing-for-efficiency-curves

器件型号:TPS546A24A

团队、您好!

通过图6-3、6-4和6-5、我想缺少输入电压? 我看不到有什么不同。

请告诉我、或者我是否漏掉了任何东西?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    明天将发布回复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    对于数字上没有标签、我深表歉意。

    图6-3显示了在1100kHz 开关频率下5V 输入的效率

    图6-4显示了12V 输入在650kHz 开关频率下的效率

    图6-5显示了在1100kHz 开关频率下12V 输入的效率(注意图6-5的垂直刻度会发生变化)  

    谢谢

    Tahar