This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:PoE 和放大器;DC 插孔电源 ORing || 12V 适配器 DC 插孔优先级

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325407/tps23753-poe-dc-jack-power-oring-12v-adapter-dc-jack-priority

器件型号:TPS23753
主题中讨论的其他器件:TPS23731PMP22477

我们需要 12V [12W 至15W] POE 电源。  

我们将 同时提供 POE 和直流电源[12V DC 适配器]作为输入电源、为此、我们需要 优先考虑 12V 直流适配器 、以防 POE 和直流电源都可用。

要求:-  因此、假设 器件由 POE 电源供电并且在这种情况下输入了12V 适配器直流电源、则根据直流电源作为优先级、 电源需要将电源从 POE 切换到直流适配器、并且必须实现无缝切换、以便器件可以在不重启的情况下平稳切换。 现在进一步采取这种情况继续假设直流适配器电源移除[POE 电源 仍然插入]然后设备电源 再次返回到 POE 作为输入源顺利而无需重新启动。

我们已参考了以下 有关适配器 OR'ing 解决方案的文档   

https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

在这里、我们已经检查了选项2 [适配器首选项和 APD]和选项3 [适配器优先级和 DEN 引脚以禁用 PoE MOSFET]解决方案、但在这两种解决方案中、我们的理解是、在切换时器件将重新启动 因此、请确认我们的理解是正确的、 建议添加哪些附加电路以避免在切换时重新启动。

请为我们提供支持并提供参考号。 设计为在不重新启动的情况下设置适配器优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     选项2的方框图[适配器首选项和 APD]  

     选项3的方框图[用于禁用 PoE MOSFET 的适配器优先级和 DEN 引脚]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hemal,

    感谢您的联系!

    我们 将在2月23日前联系您。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hemal,

    感谢您的耐心等待。

    看起来您希望在 AUX->PoE 和 PoE->AUX 情况下实现无缝过渡。 同时、AUX 优先级应该高于 PoE。

    如果您的目标是3类、我建议您使用 TPS23731、考虑到 TPS23731具有自动维持功率特征功能。

    您可以考虑 使用 TPS23731的基准电路(PMP22806)+ PMP22477的次级 ORing 电路(PMP22477)。 添加12V 适配器后、它会降低 PoE 输出电压。 请参阅下面中的"增强电路"。

    我看到您还提出了一个类似的问题、因此我现在将关闭该主题、并 在另一个主题中与您保持交流。

    此致、

    帝昂