This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:LM25149:二极管导通至 VCCX 外部5V 电源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328393/lm25149-lm25149-diode-on-external-5v-supply-to-vccx

器件型号:LM25149

为了降低 应用中 LM25149内部 VCC 稳压器的损耗、我们需要为 LM25149 VCCx 引脚提供5V 外部偏置。 我们通过使能引脚上的电阻分压器来使用精密使能。

数据表的第8.3.3节规定:

"使用精密使能端和 VCCX 电源时、请放置一个阴极连接到 LM25149 VCCX 引脚的串联二极管。"

您能否详细说明上述二极管的确切用途?阳极是否连接到外部5V 电源、以便通过二极管提供偏置?

我们在直接连接到 LM25149 VCCX 引脚的外部5V VCCX 电源的情况下进行了测试、测试结果似乎可以正常工作-并且在数据表第9.2节中的任何典型应用中都不存在上述二极管(似乎直接连接)。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasmus:

    不再需要将二极管与 VCCX 串联、请忽略数据表中的该注释。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的清晰回答、David!

    我们将继续从外部5V 偏置电源直接连接到 LM25149的 VCCX 引脚。

    感谢您的帮助!