This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:PSPICE 模型的较低 MOS 晶体管(同步整流)持续关闭。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326820/lm25116-the-lower-mos-transistor-synchronous-rectifying-of-the-pspice-model-is-continuously-off

器件型号:LM25116

在适用于 TI 环境的 PSPICE 中运行测试瞬态仿真不会显示较低的 MOS 晶体管开关。 它持续关闭。 不存在同步整流。 我也在重负载情况下尝试过。 模型错误吗? 我使用了瞬态模型。 上部晶体管正在开关。 我直接从 TI 网页下载了测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jos、您好!

    您能否分享您正在使用的模型?

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该模型直接来自 TI 的网页。 访问 https://www.ti.com/product/LM25116#design-development 、然后从顶部选择第二个(LM25116 PSpice 瞬态模型)。 它包含一个完整的演示电路。 在这里、IC 的瞬态模型已加密。

    我也通过 Siemens / Mentor 检查了它、但现在使用了未加密瞬态模型(第4层- LM25116未加密 PSpice 瞬态模型)并构建了与演示中围绕模型相同的电路。 它给出了相同的结果。

    在激活(外部 IC) MOS 晶体管 X2时、模型内部可能有一个 MOS 晶体管将 SW 节点下拉。

    此致、

    乔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jos、您好!

    我运行了启动刺激、但似乎存在问题、我会将其反馈回来并在适当的时候予以修复、与此同时、如果需要、请随时使用 WEBENCH。

    谢谢。

    大卫。