This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:在弛豫期间更新了电量监测计参数

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325001/bq28z610-r1-gas-gauge-parameters-updated-during-relaxation

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

您好!  

充电后、BQ28z610更新了具有一节电池的 RemainingCapacity、FullChgCap 和 RSOC。

充电后电池的电压= 4.175V。 然而, BQ 考虑,在放松期间, 100% RSOC (现实= 97%)。

为了提供信息,成功地进行了一次全球融资。

以下是 有助于理解行为的日志文件:

e2e.ti.com/.../Chg_2D00_08759X_2D00_0001_2D00_i2c1.csv

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Charles-Elie、

    您能将 gg 文件发送给我吗? 我需要它来帮助调试您的问题。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下文件: e2e.ti.com/.../GW00035-_2D00_-GFI-1.0.gg.csv

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Charles-Elie、

    电量监测计的行为符合预期。 我看到的问题是、电量监测计没有检测到有效的充电终止。 在 gg 文件中、您已 将电荷项收尾电流设置为50 mA、但在日志文件中、电流会降至80 mA 时的低电平、然后切断。 电量监测计将 FCC 更新为新的较低值、这会导致 RSOC 从97跳到100。 如果您担心 RSOC 跳变、那么您应该进一步为电池充电(确保收尾电流 低于50 mA)或更改数据存储器中的参数(充电条件收尾电流)。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的目标不是实现"有效的充电终止"。 这就是我们为 Term Taper Current (仅在学习周期中达到)设置50 mA 的原因。
    由于不同的原因、很难以100%(4.20V)的电压为电池充电、这就是我希望 BQ 将实际充电的容量考虑在内的原因。 是否有一个参数可以进一步限制 FCC 更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Charles-Elie、

    我将必须就此咨询团队的其他一些高层人员。 我会在周二回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    你有什么新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Charles-Elie、

    很抱歉耽误你的时间。 我不得不咨询我的团队中的多个成员。 遗憾的是、对于限制 FCC 更新、我们做了很多工作、因为电量监测计的工作方式就是这样。 监测计将不断了解到电池的真正 FCC。 有一件小事情可以做、就是降低 FCC 的更新频率、这就是实现平滑处理。 但是、我检查了您的 gg 文件、发现平滑处理已经启用。 因此、还可以做的事情远不止于此。

    此致、
    尼克·理查兹