This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:未使用集电极开路错误引脚-配置

Guru**** 2544260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328301/lp2951-q1-unused-open-collector-error-pin---configuration

器件型号:LP2951-Q1

大家好、

误差引脚为集电极开路、如果未使用、则可以根据数据表将其保持悬空状态。 我们 希望 避免在电路板中使用浮点节点、因为这可能是 EMI 的天线。

因此、是否可以 将 ERROR 引脚 直接接地? 这是否甚至可以改善 IC 的热传导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mithun:

    是的、错误引脚可直接接地、而不会影响 LDO 的稳压。

    是的、总的来说、将更多引脚接地会降低器件的有效热阻值、从而改善热传导。 只有1个额外的引脚连接到 GND、在这种情况下、热阻值的降低很可能微不足道。

    如果应用需要考虑散热问题、我想提一下我们提供的一些资源、这些资源可用于优化 PCB 布局以实现散热。

    Rθja Rθja PCB 布局、Δ I 可能会受到显著影响、我们有一个应用手册、其中显示了电路板的实际测量值并量化了不同类型电路板布局的 Δ I 变化。 通常、在 Rθja 数据表中列出的 μ C 中、优化的 PCB 布局可以减少35%-55%。 此处的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf 

    此致、

    凯尔西