This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:散热焊盘悬空

Guru**** 2505885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328091/tps709-thermal-pad-left-floating

器件型号:TPS709

您好!

对于 TPS70933DRVR、如果 IC (适用于 DRV 型号)下方的额外接地焊盘即使引脚3 (GND)连接到 GND、也未接地、是否存在任何类型的问题?

想知道这是否会导致任何性能问题?   数据表仅给出了热性能的变化。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、  

    由于数据表显示其在内部连接到 GND、因此 IC 上的内部节点可能使用 GND 焊盘而非引脚3进行 GND 连接。

    数据表上的第二句增加了不必要的混乱、我们将更新这句话、感谢您指出这句话。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    那么、您是说散热焊盘必须与引脚3一同接地?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    此致!

    朱利耶特