This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:将 NCpin 与输入和输出短接是否有任何影响?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328136/tps745-q1-does-shorting-the-ncpin-to-the-input-and-output-have-any-effect

器件型号:TPS745-Q1

嗨、团队,

我想与您确认一下、如果我们将引脚2连接到引脚1 (Vout)、引脚7连接到引脚8 (Vin)、TPS74501是否会产生任何影响?

我明白没有问题。 将 NC 引脚接地可实现更好的散热。 这只会略微影响散热、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:  

    查看接合线图后、若要检查 NC 引脚是否在内部短接、将 NC 引脚连接到 IN 和 OUT 不会 损坏器件。  

    在规划 应用布局时、请额外考虑:

    https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    此致!

    朱利耶特