This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池组电压与电池组电压不一致

Guru**** 2546280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322533/bq28z610-the-pack-voltage-is-inconsistent-with-the-battery-pack-voltage

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

客户在正常温度下校准电压后、将其置于温度约为5°的低温环境中。  他发现主机上显示的电池组电压与电池组电压之间存在80mV 的电压差、并且在正常温度下电压差接近相同值。  电池组受温度影响。 原因是什么?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    客户是否使用了定制 ChemID、或者是否使用 GPCCHEM 工具匹配了 ChemID? 此外、您能否为我提供此特定案例的 gg 文件和日志文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    客户认为这与 ChemID 无关。   这是校准后由温度引起的电压偏差。  客户希望能帮他检查硬件问题。

    此致、Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    您能否为此行为提供 gg 和 bqStudio 日志文件? 在收集这些文件时、您还可以参考此 E2E 主题 、因为我认为它与您在此处提出的问题有点相似。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    这是日志文件。  客户怀疑是由芯片硬件引起的。 请确认。

    Tue Oct 05 00:04:14 CST 2010
    
    Device Version Info = 2610_0_17
    BQZ Device Name = bq28z610
    BQZ Firmware Version = 0_17
    
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,ManufAccess,@Rate(@),@TimeEmpty,Temperature,Voltage,Current,AvgCurr,AvgPow,BTPDsgSet,BTPChgSet,RSOC,RemCap,FullChgCap,RunTimeEmty,AvgTimeFull,StandbyCurrent,StandbyTimeEmty,MaxLoadCurrent,MaxLoadTimeEmty,ChgCurr,ChgVolt,BattStat,CycleCnt,SoH,OpStatA,OpStatB,TempRange,ChgStat,GaugeStat,ITStat,MfgStat,SafetyAlertAB,SafetyStatAB,SafetyAlertCD,SafetyStatCD,PFAlertAB,PFStatAB,PFAlertCD,PFStatCD,CellVolt1,CellVolt2,vBAT,vPACK,CellCurr1,CellCurr2,CellPower1,CellPower2,Power,IntTemp,TS1Temp,CellTemp,FltRemQ,FltRemE,FltFullChgQ,FltFullChgE,NoLoadRemCap,TrueRemQ,TrueRemE,InitialQ,InitialE,TrueFullChgQ,TrueFullChgE,T_sim,T_ambient,RaScale1,RaScale2,CompRes1,CompRes2,PackGrid,LStatus,CellGrid1,CellGrid2,StateTime,DOD0_1,DOD0_2,DOD0 Passed Q,DOD0 Passed E,DOD0 Time,DODEOC_1,DODEOC_2,QMax1,QMax2,QMaxDOD0_1,QMaxDOD0_2,QMaxPassedQ,QMaxTime,Tk,Ta,RawDOD_1,RawDOD_2,CBTime1,CBTime2,CBDOD_1,CBDOD_2,CBTotalDODChg,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2010-10-05 00:04:18,4.001,0x0054,0,65535,42.7,8127,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4061,4066,8128,8173,0,0,0,0,0,41.2,42.3,42.5,5348,3823,6360,4643,0,5290,3823,1012,820,6302,4643,43.4,42.3,1000,1000,0,0,0,6,0,0,26,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1091,SUCCESS
    2,2010-10-05 00:04:22,8.078,0x0054,0,65535,40.9,8127,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4061,4066,8130,8168,0,0,0,0,0,39.2,40.5,40.5,5348,3823,6360,4643,0,5290,3823,1012,820,6302,4643,43.4,40.5,1000,1000,0,0,0,6,0,0,30,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1048,SUCCESS
    3,2010-10-05 00:04:26,12.000,0x0054,0,65535,39.3,8127,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4061,4066,8131,8163,0,0,0,0,0,37.6,39.0,39.0,5348,3823,6360,4643,0,5290,3823,1012,820,6302,4643,43.4,39.0,1000,1000,0,0,0,6,0,0,34,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1015,SUCCESS
    4,2010-10-05 00:04:30,16.000,0x0054,0,65535,38.0,8127,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4061,4066,8130,8161,0,0,0,0,0,36.3,37.8,37.8,5348,3810,6360,4629,0,5278,3810,1012,819,6290,4629,38.3,37.8,1000,1000,0,0,0,6,0,0,39,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1082,SUCCESS
    5,2010-10-05 00:04:34,20.000,0x0054,0,65535,37.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8157,0,0,0,0,0,35.2,36.7,36.7,5348,3810,6360,4629,0,5278,3810,1012,819,6290,4629,38.3,36.7,1000,1000,0,0,0,6,0,0,43,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1078,SUCCESS
    6,2010-10-05 00:04:38,24.000,0x0054,0,65535,36.1,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8130,8154,0,0,0,0,0,34.2,35.9,35.9,5348,3810,6360,4629,0,5278,3810,1012,819,6290,4629,38.3,35.9,1000,1000,0,0,0,6,0,0,47,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1066,SUCCESS
    7,2010-10-05 00:04:42,28.000,0x0054,0,65535,35.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8153,0,0,0,0,0,33.4,35.1,35.1,5348,3810,6360,4629,0,5278,3810,1012,819,6290,4629,38.3,35.1,1000,1000,0,0,0,6,0,0,51,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1062,SUCCESS
    8,2010-10-05 00:04:46,32.094,0x0054,0,65535,34.6,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4061,4066,8129,8151,0,0,0,0,0,32.7,34.5,34.5,5348,3810,6360,4629,0,5278,3810,1012,819,6290,4629,38.3,34.5,1000,1000,0,0,0,6,0,0,55,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1045,SUCCESS
    9,2010-10-05 00:04:50,36.000,0x0054,0,65535,34.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8128,8150,0,0,0,0,0,32.1,34.0,34.0,5348,3810,6360,4629,0,5278,3810,1012,819,6290,4629,38.3,34.0,1000,1000,0,0,0,6,0,0,59,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1015,SUCCESS
    10,2010-10-05 00:04:54,40.000,0x0054,0,65535,33.6,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8130,8148,0,0,0,0,0,31.6,33.5,33.5,5348,3810,6360,4629,0,5278,3810,1012,819,6290,4629,38.3,33.5,1000,1000,0,0,0,6,0,0,63,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1015,SUCCESS
    11,2010-10-05 00:04:58,44.000,0x0054,0,65535,33.2,8124,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8129,8146,0,0,0,0,0,31.2,33.0,33.0,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,33.0,1000,1000,0,0,0,6,0,0,67,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1064,SUCCESS
    12,2010-10-05 00:05:02,48.000,0x0054,0,65535,32.8,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8128,8146,0,0,0,0,0,30.8,32.8,32.8,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,32.8,1000,1000,0,0,0,6,0,0,71,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1013,SUCCESS
    13,2010-10-05 00:05:06,52.000,0x0054,0,65535,32.5,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8127,8148,0,0,0,0,0,30.5,32.4,32.4,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,32.4,1000,1000,0,0,0,6,0,0,75,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1014,SUCCESS
    14,2010-10-05 00:05:10,56.000,0x0054,0,65535,32.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8130,8144,0,0,0,0,0,30.2,32.1,32.2,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,32.1,1000,1000,0,0,0,6,0,0,79,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,999,SUCCESS
    15,2010-10-05 00:05:14,60.000,0x0054,0,65535,32.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8143,0,0,0,0,0,29.9,31.9,31.9,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,31.9,1000,1000,0,0,0,6,0,0,83,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1013,SUCCESS
    16,2010-10-05 00:05:18,64.000,0x0054,0,65535,31.7,8127,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8145,0,0,0,0,0,29.7,31.7,31.7,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,31.7,1000,1000,0,0,0,6,0,0,87,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1045,SUCCESS
    17,2010-10-05 00:05:22,68.000,0x0054,0,65535,31.5,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8144,0,0,0,0,0,29.5,31.5,31.5,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,31.5,1000,1000,0,0,0,6,0,0,91,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1013,SUCCESS
    18,2010-10-05 00:05:26,72.000,0x0054,0,65535,31.3,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8130,8143,0,0,0,0,0,29.3,31.3,31.3,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,31.3,1000,1000,0,0,0,6,0,0,95,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,999,SUCCESS
    19,2010-10-05 00:05:30,76.000,0x0054,0,65535,31.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8143,0,0,0,0,0,29.2,31.2,31.2,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,31.2,1000,1000,0,0,0,6,0,0,99,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    20,2010-10-05 00:05:34,80.000,0x0054,0,65535,31.1,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8143,0,0,0,0,0,29.0,31.0,31.0,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,31.0,1000,1000,0,0,0,6,0,0,103,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    21,2010-10-05 00:05:38,84.000,0x0054,0,65535,30.9,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8130,8143,0,0,0,0,0,28.9,30.9,30.9,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.9,1000,1000,0,0,0,6,0,0,107,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    22,2010-10-05 00:05:42,88.000,0x0054,0,65535,30.8,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8143,0,0,0,0,0,28.8,30.8,30.8,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.8,1000,1000,0,0,0,6,0,0,111,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1015,SUCCESS
    23,2010-10-05 00:05:46,92.000,0x0054,0,65535,30.7,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8143,0,0,0,0,0,28.7,30.7,30.7,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.7,1000,1000,0,0,0,6,0,0,115,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    24,2010-10-05 00:05:50,96.000,0x0054,0,65535,30.6,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8130,8140,0,0,0,0,0,28.6,30.6,30.6,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.6,1000,1000,0,0,0,6,0,0,119,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    25,2010-10-05 00:05:54,100.000,0x0054,0,65535,30.6,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8127,8143,0,0,0,0,0,28.5,30.5,30.5,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.5,1000,1000,0,0,0,6,0,0,123,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    26,2010-10-05 00:05:58,104.000,0x0054,0,65535,30.5,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8128,8143,0,0,0,0,0,28.5,30.4,30.4,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.4,1000,1000,0,0,0,6,0,0,127,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    27,2010-10-05 00:06:02,108.000,0x0054,0,65535,30.3,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8131,8140,0,0,0,0,0,28.3,30.3,30.3,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.3,1000,1000,0,0,0,6,0,0,131,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    28,2010-10-05 00:06:06,112.000,0x0054,0,65535,30.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8139,0,0,0,0,0,28.2,30.2,30.2,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.2,1000,1000,0,0,0,6,0,0,135,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1014,SUCCESS
    29,2010-10-05 00:06:10,116.000,0x0054,0,65535,30.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8142,0,0,0,0,0,28.1,30.2,30.2,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.2,1000,1000,0,0,0,6,0,0,139,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    30,2010-10-05 00:06:14,120.000,0x0054,0,65535,30.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8140,0,0,0,0,0,28.1,30.2,30.2,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.2,1000,1000,0,0,0,6,0,0,143,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    31,2010-10-05 00:06:18,124.000,0x0054,0,65535,30.1,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8140,0,0,0,0,0,28.0,30.1,30.1,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.1,1000,1000,0,0,0,6,0,0,147,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    32,2010-10-05 00:06:22,128.000,0x0054,0,65535,30.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8141,0,0,0,0,0,28.0,30.0,30.0,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,30.0,1000,1000,0,0,0,6,0,0,151,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    33,2010-10-05 00:06:26,132.000,0x0054,0,65535,29.9,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8130,8141,0,0,0,0,0,28.0,29.9,29.9,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.9,1000,1000,0,0,0,6,0,0,156,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,1014,SUCCESS
    34,2010-10-05 00:06:30,136.000,0x0054,0,65535,29.9,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8139,0,0,0,0,0,27.9,29.9,29.9,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.9,1000,1000,0,0,0,6,0,0,160,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    35,2010-10-05 00:06:34,140.000,0x0054,0,65535,29.8,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8140,0,0,0,0,0,27.8,29.8,29.8,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.8,1000,1000,0,0,0,6,0,0,164,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,982,SUCCESS
    36,2010-10-05 00:06:38,144.000,0x0054,0,65535,29.8,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8140,0,0,0,0,0,27.8,29.7,29.8,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.7,1000,1000,0,0,0,6,0,0,168,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    37,2010-10-05 00:06:42,148.000,0x0054,0,65535,29.7,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8130,8139,0,0,0,0,0,27.7,29.7,29.7,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.7,1000,1000,0,0,0,6,0,0,172,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,982,SUCCESS
    38,2010-10-05 00:06:46,152.000,0x0054,0,65535,29.7,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8140,0,0,0,0,0,27.6,29.7,29.7,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.7,1000,1000,0,0,0,6,0,0,176,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    39,2010-10-05 00:06:50,156.000,0x0054,0,65535,29.6,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8140,0,0,0,0,0,27.6,29.6,29.6,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.6,1000,1000,0,0,0,6,0,0,180,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    40,2010-10-05 00:06:54,160.000,0x0054,0,65535,29.6,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8139,0,0,0,0,0,27.6,29.6,29.6,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.6,1000,1000,0,0,0,6,0,0,184,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    41,2010-10-05 00:06:58,164.000,0x0054,0,65535,29.6,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8139,0,0,0,0,0,27.5,29.6,29.5,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.5,1000,1000,0,0,0,6,0,0,188,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    42,2010-10-05 00:07:02,168.000,0x0054,0,65535,29.5,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8139,0,0,0,0,0,27.5,29.5,29.5,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.5,1000,1000,0,0,0,6,0,0,192,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    43,2010-10-05 00:07:06,172.000,0x0054,0,65535,29.5,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8139,0,0,0,0,0,27.4,29.5,29.5,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.5,1000,1000,0,0,0,6,0,0,196,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    44,2010-10-05 00:07:10,176.000,0x0054,0,65535,29.4,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8139,0,0,0,0,0,27.4,29.4,29.4,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.4,1000,1000,0,0,0,6,0,0,200,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    45,2010-10-05 00:07:14,180.000,0x0054,0,65535,29.4,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8139,0,0,0,0,0,27.4,29.4,29.4,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.4,1000,1000,0,0,0,6,0,0,204,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,985,SUCCESS
    46,2010-10-05 00:07:18,184.000,0x0054,0,65535,29.4,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8139,0,0,0,0,0,27.3,29.4,29.4,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.4,1000,1000,0,0,0,6,0,0,208,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,982,SUCCESS
    47,2010-10-05 00:07:22,188.000,0x0054,0,65535,29.3,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8128,8138,0,0,0,0,0,27.3,29.3,29.3,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.3,1000,1000,0,0,0,6,0,0,212,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    48,2010-10-05 00:07:26,192.000,0x0054,0,65535,29.3,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8138,0,0,0,0,0,27.3,29.3,29.3,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.3,1000,1000,0,0,0,6,0,0,216,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,982,SUCCESS
    49,2010-10-05 00:07:30,196.000,0x0054,0,65535,29.3,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8138,0,0,0,0,0,27.2,29.3,29.3,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.3,1000,1000,0,0,0,6,0,0,220,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    50,2010-10-05 00:07:34,200.000,0x0054,0,65535,29.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8128,8139,0,0,0,0,0,27.2,29.2,29.2,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.2,1000,1000,0,0,0,6,0,0,224,2672,2576,0,0,0,268,270,7188,7187,0,0,0,0,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    51,2010-10-05 00:07:38,204.000,0x0054,0,65535,29.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8129,8137,0,0,0,0,0,27.1,29.2,29.2,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.2,1000,1000,0,0,0,6,0,0,228,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    52,2010-10-05 00:07:42,208.000,0x0054,0,65535,29.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8138,0,0,0,0,0,27.1,29.2,29.2,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.2,1000,1000,0,0,0,6,0,0,232,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    53,2010-10-05 00:07:46,212.000,0x0054,0,65535,29.2,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8128,8139,0,0,0,0,0,27.1,29.1,29.1,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.1,1000,1000,0,0,0,6,0,0,236,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    54,2010-10-05 00:07:50,216.000,0x0054,0,65535,29.1,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8130,8139,0,0,0,0,0,27.1,29.1,29.1,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.1,1000,1000,0,0,0,6,0,0,240,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,999,SUCCESS
    55,2010-10-05 00:07:54,220.000,0x0054,0,65535,29.1,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8130,8138,0,0,0,0,0,27.0,29.1,29.1,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.1,1000,1000,0,0,0,6,0,0,244,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    56,2010-10-05 00:07:58,224.000,0x0054,0,65535,29.1,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8139,0,0,0,0,0,27.0,29.1,29.1,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.1,1000,1000,0,0,0,6,0,0,248,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,984,SUCCESS
    57,2010-10-05 00:08:02,228.000,0x0054,0,65535,29.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8131,8139,0,0,0,0,0,26.9,29.0,29.0,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.0,1000,1000,0,0,0,6,0,0,252,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,999,SUCCESS
    58,2010-10-05 00:08:06,232.000,0x0054,0,65535,29.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8128,8137,0,0,0,0,0,26.9,29.0,29.0,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.0,1000,1000,0,0,0,6,0,0,256,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    59,2010-10-05 00:08:10,236.000,0x0054,0,65535,29.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8128,8139,0,0,0,0,0,26.9,29.0,29.0,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,29.0,1000,1000,0,0,0,6,0,0,260,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    60,2010-10-05 00:08:14,240.000,0x0054,0,65535,29.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8128,8139,0,0,0,0,0,26.9,28.9,28.9,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,28.9,1000,1000,0,0,0,6,0,0,264,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    61,2010-10-05 00:08:18,244.000,0x0054,0,65535,29.0,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8129,8137,0,0,0,0,0,26.9,28.9,28.9,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,28.9,1000,1000,0,0,0,6,0,0,269,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    62,2010-10-05 00:08:22,248.000,0x0054,0,65535,28.9,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8129,8138,0,0,0,0,0,26.9,28.9,28.9,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,28.9,1000,1000,0,0,0,6,0,0,273,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS
    63,2010-10-05 00:08:26,252.000,0x0054,0,65535,28.8,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8129,8138,0,0,0,0,0,26.8,28.8,28.8,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,28.8,1000,1000,0,0,0,6,0,0,277,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,982,SUCCESS
    64,2010-10-05 00:08:30,256.000,0x0054,0,65535,28.8,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8129,8139,0,0,0,0,0,26.8,28.8,28.8,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,28.8,1000,1000,0,0,0,6,0,0,281,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,983,SUCCESS
    65,2010-10-05 00:08:34,260.000,0x0054,0,65535,28.8,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4065,8130,8139,0,0,0,0,0,26.8,28.8,28.8,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,28.8,1000,1000,0,0,0,6,0,0,285,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,997,SUCCESS
    66,2010-10-05 00:08:38,264.000,0x0054,0,65535,28.7,8126,0,0,0,150,175,85,5348,6360,65535,65535,0,65535,-500,642,5000,8400,0x00C0,0,98,0x0106,0x0000,0x08,0x0004,0x50,0x0814,0x0038,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,4060,4066,8129,8136,0,0,0,0,0,26.8,28.8,28.8,5348,3795,6360,4614,0,5261,3795,1012,819,6273,4614,33.2,28.7,1000,1000,0,0,0,6,0,0,289,2672,2576,0,0,1,268,270,7188,7187,0,0,0,1,4.31,6786,2672,2576,0,0,0,0,0,998,SUCCESS

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    这种行为是否仅在一个器件上出现、还是在多个测量仪表上出现? 此外、您提供的日志文件 不会显示您所描述的行为。 请提供与5°C 温度下的行为相对应的日志文件。电量监测计是如何校准的?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    提供的日志显示了 PACK 电压和电池电压。 如果没有任何充电和放电状态、PACK 电压会显示在45°-30°电池组电压之间、电压范围会逐渐变窄、接近电池组电压。  校准为 BUSTUDIO 校准。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:  

    在该日志中、PACK 和电压看起来收敛到类似的值。 此外、只是为了澄清一下、当您提到温度时、单位是摄氏度是正确的? 如果监测计在低温下报告的值存在显著差异、则可能需要针对低温优化监测计。 您可以使用 GPCRB 工具针对低温优化电量监测计。  

    此致、  

    Jonny.