This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:更改 FW 版本后、更新状态卡在05时

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326089/bq34z100-g1-update-status-stuck-at-05-after-change-of-fw-version

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

有关持续存在的问题、请参阅此处: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285673/bq34z100-soc -跳跃-rfrom-7-to-100-to-0

在-R2的 FW2.01发生一些错误后、我们将此 BQ34Z100-G1的固件更改为建议使用的固件:0.16。  

我们根据随附的 GPC_REPORT 使用 ChemID 2100。 ChemID 的发布条件为 BQ34Z100-G1的 FW 2.01 (请参阅旧版)。  

 还随附了二手电池的数据表。

更改为 FW 0.16后、更新状态不会从05更改为06。 还附加了数据表的日志文件、日志错误和 CSV。

e2e.ti.com/.../failed_5F00_24_2D00_02.15.loge2e.ti.com/.../failed_5F00_24_2D00_02_2D00_15.log-_2D00_-Kopie.log

e2e.ti.com/.../failed_5F00_24_2D00_02_2D00_15.gg.csv

e2e.ti.com/.../3806.GPC_5F00_report.txte2e.ti.com/.../db_2D00_pa_2D00_inb46e_2D00_c17ul_2D00_4_2D00_2_2D00_r002.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simeon、

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simeon、

    问题可能是因为放电率过低。 因此、我建议您再次尝试学习周期并以 C/6 (1150 mA)放电。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致、

    Simeon Höhn ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simeon、

    很高兴我能够提供帮助!

    此致、
    尼克·理查兹