This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Tadiran TL-5930和 EVE ER34615的化合物 ID

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328408/bq35100-chem-id-for-tadiran-tl-5930-and-eve-er34615

器件型号:BQ35100

您好!

我想知道您是否有 Tadiran TL-5930和 EVE ER34615的 chem id? 如果不是这样的话、对于如何在 EOS 模式下测试 TL-5930来获得充电水平的状态、您有什么建议/指南吗?
我们的设计采用单节电池。

此致、
镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nik:

    是的、我们对这两种电池进行了表征。 Tadiran TL-5930化合物 ID 为651。 EVE Er34615化合物 ID 是664。 在测试 EOS 模式方面、请阅读此应用手册: www.ti.com/.../sluaal7.pdf

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 化学物质更新使其

    感谢您的支持