This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:预充电和充电电压低阈值扩展

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327827/bq78350-device-fw-epxlanation-of-pre-charging-and-charging-voltage-low-thresholds

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW

您好!

我们有一个 bq78350R2、我们在文档中找不到关于预充电操作的精确说明。

高级充电 Agorothm 有两个 Voltage 阈值、但在启用预充电 FET 和启用充电 FET 时不清楚:

-预充电启动电压
-充电电压低

您能解释一下吗?

谢谢

彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    进入 PRECHARGE 模式需要满足以下几个条件:

    如果超出这些条件、两个 FET 都将关断、CHG FET 将导通。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我无法在 TechRef 中找到它(我的坏)。

    再进一步说明一下:当满足预充电条件时、什么条件会终止该条件、以便能够启动正常充电?

    谢谢
    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    正常充电意味着 CHG FET 处于活动状态、而不是 PCHG 处于活动状态? 如果电压高于上面屏幕截图中的任一条件、则应进入 NORMAL CHARGE 模式、除非另有因素阻止充电。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    因此、如果监测计已经处于 PRECHARGE 模式并正在充电、那么当它退出并开始正常充电时?

    在以下情况下、我们是否可以说监测计退出 PRECHARGE 并进入 NORMAL CHARGE 模式:
    1.最小电芯电压1..8 >预充电启动电压

    如果不处于 CHARGE 模式、在以下情况下、它会启动正常 CHARGE 模式:
    2.最小电芯电压1..8 >充电电压低+充电电压迟滞

    (我忘记说我们的应用是8S)

    是这样吗?

    谢谢、Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    是的、这应该是进入正常充电的正确逻辑。

    此致、

    怀亚特·凯勒