This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:为什么 ST 应该在 XREF 模式下连接到 PR1?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328199/tps2121-why-st-should-connect-to-pr1-in-xref-mode

器件型号:TPS2121

大家好、

我们正在审查 TPS2121、并计划使用 XREF 模式 为负载设计冗余电源。

在查看数据表时、ST 的连接让我感到困惑、为什么我们需要这个? 如果我们直接拉低 ST 会发生什么情况?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    在 PR1和 ST 之间连接电阻器用于增加 PR1/IN1切换电压上的迟滞。 XREF 或任何工作模式都不需要、如果不使用 ST、则可以将其拉低。

    如果您在输入之间遇到器件振荡问题、我建议使用此迟滞电阻器。 本常见问题解答底部的计算器 对于计算其值非常有帮助。

    谢谢。

    帕特里克