This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:符合 BQ25792按需配置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325655/tps25750-impliment-bq25792-configuration-on-demand

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792TPS25751

您好!

我正在研究的设计使用 TPS25750在几种不同的设计配置中作为 PD 协商器。 在一种配置中、 i2cm 线路上没有 BQ25792充电器模块、但 USB 端口已插入 USB 电源。  

一段时间后、BQ25792添加到 i2cm 生产线。 我有一个处理器、它可以知道何时 将 BQ25792添加到 i2cm 线路、并可 通过 i2cs 与 TPS25750进行通信。 处理器是否有方法可以通知 TPS25750 BQ25792 已准备好进行配置、或者处理器是否可以通过 i2cs 触发某种类型的复位?

谢谢

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、 无法触发  可以从处理器启动的 TPS25750的重新初始化/重新启动- I2Cw/I2Cr 命令可用于实现更高的灵活性、 但这些可能不适合您的用例、因为 TPS25750 会假设系统中没有 BQ、并由于 I2Cs 的 NAK 而跳过初始化(在启动时)。

     TPS25750是否可以从外部进行下电上电(通过 VIN3V3循环)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praneet:

    感谢您的回复。 是的、我们可以实现这一点。 即使连接了 VBUS、循环 VIN3V3是否会重新启动/重新启动 TPS 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我们的原型上自己进行了该测试。 实施了 PD 合约、移除了3V3-VIN 电源。 TPS 模块似乎进入了某种复位模式:

    不过、该复位似乎只发生一次。 如果我再次对3V3-VIN 电源进行下电上电、则不会再次发生复位。 这是因为该器件现在处于"双电池"模式、并且我需要清除电池电量耗尽标志?

    此外、此复位是否会导致 TPS 模块重新实现其引导序列?

    谢谢

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错-如果设备电池电量耗尽、我们不会触发重置。 是的、此复位会使器件重新启动引导序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praneet。 只是一个抬头,我实际上找到了一个'RESET' 4CC 命令-'GAID'。 这将清除 SRAM 并在 TPS 控制器上实施复位:

    但是、和 TPS25750或 TPS25751文档中未定义该命令。 是否有任何种类的文档将所有可能的4CC 命令完整记录到此控制器?

    谢谢

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前所说的内容实际上是错误的、TPS25751技术手册中定义了该'GAID'和'GAID'命令:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错-某些型号的器件提供了 GAID 来冷启动 PD 控制器、但我不建议这样做、因为它未在所有器件上公开、而且此类器件上的行为是不确定的。