This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610充电和放电问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25792, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327846/bq28z610-bq28z610-charge-and-discharge-issue

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25792GPCRB

您好!

   我们在电池保护板上使用它、在测试过程中、我们发现、当温度降至特定值(例如-20 °C)时、

    通过 I2C 读取的电池容量为0 (实际容量不应为0、应接近70%)、

    我们还通过 Battery Management Studio 工具将其读取为0 (如下图所示)。

    此时、我们将温度恢复到室温、电池容量读数值保持不变、始终为0。

    问题是什么? 有什么解决方案吗?

     

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此电量计和电池的学习周期是否已成功完成?

    此外、是否使用了 bq28z610 EVM 或使用了定制 PCB?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的答复。

      是的、我们使用自己设计的 PCB。 电池保护板使用的是 BQ28Z610、而充电板使用的是 BQ25792。

      电池在室温环境下已充放电多次、在我们的低温测试中出现了该问题。

      在室温下、我们将电池充满电、然后将其放置在-20 °C 环境中。

      在10分钟内、我们注意到电池电量已降至0%容量(电池电压仍然存在)、即使它恢复到室温、

      它仍保持在0%。 我们需要为电池充电以恢复其容量 。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    感谢您的澄清。

    是否已将 GPCRB 工具用于此量表? 这有助于优化监测计的低温性能。

    https://www.ti.com/tool/GPCRB 

    如果可能、您是否也可以共享电量监测计的.gg 文件以及此事件的日志文件? 这有助于更深入地研究该问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺