主题中讨论的其他器件:BQ25798、LM5156、 TPS564257、
您好、我们正在设计电池供电的系统、该系统需要 USB-C 功能来为4节18650锂离子电池充电。

我想将 TPS25750D 在仅受电方模式下与 BQ25798充电器一起使用。 我的系统具有2个电池电压(14...16.8V)断电适配器:12V、2A 电机输出(LM5156)、3.3V、1A MCU 和外设输出(TPS564257)。
我 针对仅受电模式观看了此示意图、但事实是我正在使用 MCU 且不想配置外部 EEPROM。
1。我理解正确、要使用适当的 VBUS 电压(20V、1..1.5A)为电池充电器供电、 需要将 TPS25750设置为 NegotiateHighVoltage 模式并从 MCU 发送配置?
2.如果电池电量耗尽无法给 3V3 MCU 电源稳压器提供足够的电压、会出现什么情况? 如果无法从 MCU 发送配置、是否会为电池充电器提供20V 电压? 或者我必须手动为 IC 和 PD MCU 供电才能再次为电池充电?