This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电源管理论坛

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324560/tps25750-power-management-forum

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM 01、、 BQ25792USB2ANY

您好、E2E:  

请参阅所附的问题屏幕截图。  

电路板不久前工作正常、但我们最近发现、任何对 USB-PD-CHG-EVM -01板上的 EEPROM 进行闪存的尝试都会返回总线锁定错误。

我已经确定了显示完全相同症状的两个线程、但尝试的两个解决方案在我们的案例中似乎都不起作用。  

我已尝试隔离 EEPROM 并直接刷写、这样会成功刷写、但将其恢复到 I2Cm 总线会导致完全相同的错误。

即使刷写具有更高 PD 电压的二进制文件(9/15/20V)、TPS25750始终只能从电源拉取5V 电压。 BQ25792仍在升压模式下运行、并正常按照所选的跳线配置为我们的2S 电池充电。

我们将非常感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、如果电路板由 USB C 输入供电、则 SDA 引脚的电压约为3.3-3.4V、这似乎就是 LDO 输出的电压、而 SCL 引脚的电压恒定为0.9V、在 J7上进行探测。

    否则、仅将 Aardvark 连接到 J5接头、两个引脚的测量值都约为0.7V。 这两种情况都报告了总线锁定错误。 如果可以、可以从 J3 (USB2Any)接头与 TPS 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elel、

    USB2Any 是否在此期间保持连接?  

    我能否获得有关完成隔离的更多详细信息? 特别是:

    • 在闪存/引导时、TPS 是否由 VBUS 或 VIN_3V3供电?  
    • 您能否确认 BQ 器件也在此期间从 I2C 总线中移除?

    另外、请告诉我您对 TPS25750的 ADCIN 设置是什么。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) USB2Any 未连接。 直到出现此问题、我们通常才使用它。

    2) 2)如果您指的是我物理移除 EEPROM 进行刷写的时间、则不是、BQ 不在总线上。 我重新回流过 EEPROM、将其从电路板上移除、手动刷写固件、然后将其放回电路板。 如果 EEPROM 位于电路板上并连接到 I2Cm 总线、则没有办法对其进行刷写、因为无论 TPS 是由 VBUS 供电还是 VIN_3V3供电、总线始终处于锁定状态

    ADCIN 设置根据连接到 LDO_1V5的评估板默认设置。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO_3V3是否存在且电压为3.3V? 您指出 SDA 线的值正确、因此我怀疑没有问题。  

    您是否能够在示波器或如 Saleae 的 i2c 监听器上使用任何类型的计时/电压采集? 我想看看 SCL/SDA 相对于 LDO_3V3的上升沿做了什么。  

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在 LDO_3V3、大约为3.3-3.4V

    请参阅随附的 SDA/SCL 图。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是什么原因、SCL 未被上拉。 在 SCL 引脚和 LDO_3V3之间添加一个5.4k 至10k 电阻器。 这是否可以在多个板中重现、还是目前仅在一个板中重现?  

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在只有单个 USB-PD-CHG-EVM 至01板。 它已经在评估板上的 SCL 上有一个上拉电阻器、连接另一个上拉到 SCL 不应该做任何事情、但我要来试试...

    编辑:正如预期的那样、它不起作用。  TPS2511b 的 I2Cm SCL 引脚出现问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享导出的配置? 我想获取您的配置并在我的 EVM 上对其进行测试。  

    如果结果与您的结果相同、我可以进行调试并获得一个固定的配置或要解决的步骤。 如果我无法重现、我怀疑可能存在 EVM 问题。  

    谢谢。

    克里斯