This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:LM5122-Q1

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328205/lm5122-q1-lm5122-q1

器件型号:LM5122-Q1

我们在其中一个应用中使用 LM5122-Q1来提高输入电压并驱动250W 的功率。 LM5122-Q1旨在提供36V 的恒定输出电压和28V 的典型输入电压、可提供250W 的功率。 该转换器在22-29V 的输入电压范围内正常工作、但随着输入电压范围降至15V 或更低、输出电压最终会降低。 如数据表中所述、转换器应在8.5V 电压下运行。 任何建议都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用我们的 e2e 论坛。
    通过降低输入电压、将增加电流要求以支持输出功率。
    在较低的输入电压下、两相设计可能达到其设计限制。
    能否检查电感器是否支持电流额定值?
    查看开关节点的波形测量也会有所帮助、以检查开关是否在占空比限制下运行。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯