请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 我们在其中一个应用中使用 LM5122-Q1来提高输入电压并驱动250W 的功率。 LM5122-Q1旨在提供36V 的恒定输出电压和28V 的典型输入电压、可提供250W 的功率。 该转换器在22-29V 的输入电压范围内正常工作、但随着输入电压范围降至15V 或更低、输出电压最终会降低。 如数据表中所述、转换器应在8.5V 电压下运行。 任何建议都会有所帮助。