This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:可以使用 IBB 拓扑中的 LMZM33606RLXR 以绝对值高于输入电压的值转换输出负电压吗?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327563/lmzm33606-can-use-lmzm33606rlxr-in-ibb-topology-to-convert-the-output-negative-voltage-with-an-absolute-value-higher-than-the-input-voltage

器件型号:LMZM33606

您好、TI 支持团队、

我能否使用此转换器将输入电压从+4V -+6V 转换为-6V 输出? 根据 webench 设计、可以实现但我不确定、因为我还没有看到任何文档或示例。
您能否在 webench 与我确认此设计?

根据数据表、BIAS_SEL 引脚不能悬空、我需要将其连接到 GND 或-6V 输出吗?

很高兴收到您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    我认为在 Iout<=1.5A 时工作是可行的。

    BIAS_SEL 应连接至 GND。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如果您有任何建议、请在本文中给我留言。